Industry Online Support
Technical Forum
03.07.2013 09:17 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo Christoph, ich habe noch ein paar Ergänzungen zu den anderen Beiträgen: Ein Einstieg in das Thema ist bestimmt folgende Seite: http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/default.aspx Es gibt aus eine riesige Sammlung von Schaltungen von Betel unter /tf/WW/de/Posts/17824#top Dort findest Du unter "Anwendungsbeispiele" zumindest Beispiele, die Du modifizieren kannst. Du brauchst eine LOGO!, die mindestens soviele Ein- und Ausgänge wie Deine Signaltabelle besitzt, ggf. mit Erweiterungsmodul. Die LOGO! muß danach ausgewählt werden, wie hoch die Spannung der Ein- und Ausgangssignale ist. Außerdem muß die LOGO! für die Anwendung Relaisausgänge besitzen. Wichtig sind vor Allem die Anschluß-Leistungender Ventile, die Du schalten willst. Dafür brauchst Du die Angaben, die Du auf dem Ventil oder dessen Datenblatt findest. Wenn die Daten höher liegen, als der Ausgang der LOGO!schalten kann, brauchst Du Koppelrelais, deren Ausgänge diese Daten mindestens haben. Falls Du das Handbuch mit den technischen Daten noch nicht haben solltest, findest Du es hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50074616. Die Anschlußdaten findest Du unter "technische Daten" -> Digitalausgänge -> Dauerstrom, Einschaltstrom und die Last. Schau Dir auch mal die Online-Hilfe zu den Timern an. Einfach einen Timer programmieren, mit der rechten Maustaste anklicken und die Hilfe durchlesen. Dann solltest Du auch selbst weiterkommen. Viel Erfolg! |
04.07.2013 20:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Möglichkeit! Soweit ich es in der Simu testen konnte läuft es wie gewünscht. Es gibt natürlich noch viel zu tun, wie die Einstellung der Durchlaufanzahl, Meldetexte usw.. Die I/O habe ich jetzt so genommen wie sie gekommen sind, aber es ist ein Leichtes das zu ändern. Etwas Arbeit soll dem TE ja auch noch bleiben!! Nach dem Einschalten der LOGO wird ein RS gesetzt und damit die Grundstellung angefordert. Durch I2 wird die Grundstellungsfahrt gestartet und wenn alle Zylinder in Grundstellung sind, wird der Start freigegeben. Über die V/R-Zähler wird die Schrittkette abgearbeitet. Der Zähler B027 zählt die Durchläufe und stopt den Zyklus wenn der Endstand erreicht ist. Man kann jetzt auch noch einen stoptaster einfügen. Dieser müßte dann B001 und die Zähler B019 - B024 reseten und die Grundstellungsanforderung wieder aktivieren. Viel Spaß beim Testen! PS: I4-I9 sind die Endschalter als Öffner programmiert! DateianhangMeisterstück.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.07.2013 21:09 |
|
Folgen Sie uns auf