10.04.2013 17:36 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig, und zwar geht es um die Ansteuerung eines Pneumatikzylinders, der Pneumatikschaltplan ist als PDF im Anhang zu finden. Zu den Daten ich habe zwei Taster einmal um den Zylinder ausfahren zu lassen und einmal einfahren zu lassen (2 Eingänge) und (3 Ausgänge) von den Ventilen. Ich komme nun zur Ansteuerung dieser soll über eine Logo! geschehen die an einen OBA5 übertragen werden soll. Ich komme nun zum eigentlichen Problem (zum Programm). Durch betätigen eines Tasters (S1) soll das Ventil (1M1) betätigt werden dieses Ventil soll 1h betätigt bleiben und erst nach 1h wieder abschalten oder durch betätigen des Tasters (S2). Während (1M1) betätigt ist soll alle 10s das Ventlil (1M3) über 5s betätigt werden, also somit sollte das Ventil (1M3) mehrmals ein und ausgeschaltet werden. Der Taster (S2) soll für den Rückhub (1M2) und für die abschaltung des Automatikzyklus zuständig sein. Ich hoffe diese kleine Beschreibung reicht euch. Würde mich über Antworten freuen oder kann mir vielleicht jemand schnell ein fertiges Programm zusammenstellen. Ich danke schonmal im vorraus Gruß Sral DateianhangGanzseitiges Foto.pdf (85 Downloads) |
10.04.2013 18:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Sieht es in etwa so aus? DateianhangHydraulikzylinder.zip (95 Downloads) |
10.04.2013 18:25 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Also danke für den hinweis mit dem Impulsgeber, ich weis nich kann man das so durchgehen lassen (geht das so) hab noch nie mit einer Logo! gearbeitet.
DateianhangLOGOSoft Comfort - Schaltplan1.lsc.pdf (72 Downloads) |
10.04.2013 19:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Sral, worüber sprichst Du jetzt? Über Dein Programm oder über das von motmonti? |
Folgen Sie uns auf