14.11.2011 10:09 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Liebe Forum Mitglieder, Hardware: Logo 230RCO ( 0AB6 ) // AM2 RTD Ich habe mir bereits ein Testprogramm zusammengestellt um mir mal mit einem PT100 einen Überblick zu verschaffen. ( Siehe Anhang ) Folgendes sollte das Programm erfüllen: - Sollwertvorgabe der Temp. über ein TD - Der Ofen hat zwei 15kW Heizungen. Sobald die Freigabe zum Heizen kommt, sollen Q1, Q2 schalten bis die Soll- Temp erreicht ist. Wenn die Temp. erreicht ist, darf nur noch Q2 schalten zum nachregeln. - Speicherung Min- Max Wert ( läuft ) Bei folgenden Aufgabenstellungen habe ich zurzeit meine Mühe und hoffe von euch ein paar gute Ideen und Anregungen zu erhalten. - Ich möchte von zwei Pt100 den Mittelwert nehmen um die Heizungsregelung zu realisieren. Jedoch finde ich keinen Weg. - Wie löse ich am einfachsten das beim erreichen der Solltemp. Nur noch Q2 nachregelt? - Bei der Sollwertvorgabe im Programm B016 funktioniert das Ein/ Ausschalten in der Simulation noch nicht. Ich sehe nicht an welchem Parameter das liegen könnte. Vielen Dank für eure Antworten DateianhangOfen.zip (117 Downloads) |
14.11.2011 12:48 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, DateianhangHeizung.zip (127 Downloads) |
Problem solved? |
|
14.11.2011 17:02 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Vielen Dank für Ihre Antwort und dem Programmbeispiel. Ich habe mir Ihren Vorschlag nun eingebaut und mal mit den ganzen Parametern rumgespielt. Folgendes konnte ich noch nicht herausfinden: Wäre über ein paar Ideen sehr dankbar. - Ich würde gerne die Sollwerttemperatur über den Baustein B014 einstellen (Bsp 150 Grad). Siehe Beispiel. Würdet Ihr das auch so lösen? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Sobald die Freigabe I1 kommt sollen beide Heizungen im Dauerbetrieb bis 120 Grad heizen. Ab 120 Grad läuft nur noch Q1 bis 150 Grad erreicht wird. Wenn nun die Temp. fällt (-2 Grad) soll Q2 periodisch bis 150 Grad heizen. Grüsse aus der Schweiz DateianhangOfen.zip (103 Downloads) |
15.11.2011 09:07 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Fur den Sollwert einstellung mache ich das etwas anders, ihre losing ist gut aber von 0 bis 150 grad ist 150 X drucken Im beispiel eine losung dazu. Grus, Marcjan Dateianhangsollwert.zip (117 Downloads) |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf