11.10.2006 15:32 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
[:cry:] Hallo koaxial, habe gerade etwas anderes gesucht, und gesehen, dass du noch keine Antwort bekommen hast. Hierzu gibt es von SIEMENS einFAQ unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19831891 für 150 AVC-Einheiten kannst Du das Tool kaufen. Wenn Du mir schreibst kann ich dir vielleicht kostenlos ein paar Tipps geben. Hier schon mal ein Beispiel vorab: WINDOWS-Programme werden über die Stellvertreter-Applikation OEMFRAME.EXE eingebunden. Hierzu ist in der Datei REGIE.INI im Verzeichnis \oem folgender Eintrag erforderlich: Task<Nr> = Name:=OEMFRAME, <Attribut 1>,..., <Attribut N> Beispiel REGIE.INI [TaskConfiguration] Hinweis Zusätzlich musst du in der OEMFRAME.INI auch noch ein paar Angaben zum Programmaufruf machen. Beispiel OEMFRAME.INI [notepad]; Eintrag der EXE-Datei ohne Extension ;let OEMFRAME just look for Windows which have been created ;by the OEMApp ;default is 0 (means NO) ;fSearchOnlyForTaskWindow=1 ;let OEMFRAME delay INIT_COMPLETE, if set to 1, OEMFRAME ;will not send ;any WM_INITCOMPLETE at all, this value must be given in ;microseconds ;nDelayInitComplete=10000 ; switching WS_SYSMENU, WS_MINIMIZEBOX and WS_MAXIMIZEBOX off ;WindowStyle_Off = 720896 ;other possible task entries aren’t used WindowStyle_On = x =0 ;Festlegung der Position und Größe am Bildschirm y =100 Width =560 Height =325 nSecondsToFindWindows=30 Teilweise findest Du auch Informationen auf DocOnCd oder DocOnWeb. Einfach mal suchen. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf