04.08.2021 07:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201)
|
LOGO! - AWS-Lambda und -SES ServicesDer Fokus in diesem Beitrag liegt auf der Verarbeitung von Daten aus LOGO! in einer Cloud am Beispiel einer Wertüberwachung. Werden zuvor definierte Werte erreicht, wird über einen Cloudservice der Versandt einer E-Mail zur Benachrichtigung eingeleitet. Im LOGO! Schaltprogramm wird kontinuierlich ein Ist-Wert in vorgegebenen Grenzen verändert. Überschreitet dieser Ist-Wert den Soll-Wert, wird im LOGO! Schaltprogramm ein Merker gesetzt, über den in der Cloud weitere Schritte zur Datenverarbeitung eingeleitet werden. Die Daten werden in einem einstellbaren 2-Sekunden-Intervall von LOGO! in die Cloud geschrieben. |
Folgen Sie uns auf