15.07.2013 09:12 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 6838 Bewertung: (1359) |
Hallo, Bitte prüfen Sie auch diesen Link und Beispiel von unsere Expert "Smiffy": BLKMOV in SCL[code]FUNCTION_BLOCK FB12 Gruß |
15.07.2013 09:15 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo vuli, Achtung, wenn ein ANY-Pointer an einen anderen Baustein übergeben wird, bezieht sich die Adresse ja auf die Lokaldaten des Vorgänger-Bausteins! Eine Beschreibung (mit einem AWL-Beispiel) für dieses Szenario findest Du hier. Gruß, yy1 |
15.07.2013 09:55 | |
Beigetreten: 21.05.2008 Letzter Bes: 02.02.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
L & V-ANYs sind somit in SCL nicht indirekt adressierbar? korrekt? |
15.07.2013 10:11 | |
Beigetreten: 21.05.2008 Letzter Bes: 02.02.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
sorry. ja, init usw. ist klar... V sind die vorherigen Lokaldaten Spericherbereich B#16#87 |
15.07.2013 11:13 | |
Beigetreten: 21.05.2008 Letzter Bes: 02.02.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
danke, dann muss ich einen Workaround schreiben. LG vuli |
Folgen Sie uns auf