12.10.2016 04:48 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Logo 8 AM2 auch vorhanden. Messbereich ist 0-130l/min |
12.10.2016 21:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Richtig, einen "ewig" und einen den man zurücksetzten kann |
14.11.2016 18:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Das Problem in deinem Fall ist, dass die LOGO! nur mit Integerzahlen in den analogen Funktionen arbeitet. Dadurch kannst man 200.000 nicht darstellen. 200.000 l/h entsprechen 200 m3/h. Durch zwei hintereinander geschaltete Analogverstärker wird ein Anzeigebereich von 0,00 - 200,00 m3/h erzeugt. DateianhangMengenanzeige.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 14.11.2016 18:55:01Anhang vergessen |
|
14.11.2016 19:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Ich habe dir doch schon eine fertige Beispieldatei an meinen letzten Beitrag angehangen. |
14.11.2016 19:30 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Richtig. |
14.11.2016 21:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ist soetwas überhaupt möglich ? |
15.11.2016 07:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Was genau hast du denn für einen Sensor? Schreibe mal Hersteller und Type. |
Folgen Sie uns auf