29.10.2013 10:03 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Hi, also die S7 1200 kannst du doch unter "Extras" - "Support Packages" auswählen runterladen und installieren. Das Beispiel was ich meine finde ich nicht mehr, aber das hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67184105 http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/44212999 vielleicht hinft das ja weiter. Wird die anwenderdefinierte Webseite denn bei dir richtig angezeigt? Also so wie auf den Beispielbildern auf der ersten seite? Werden die Variablennamen beim Debuggen denn durch werte ersetzt? |
Folgen Sie uns auf