31.10.2013 16:00 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hi miteinander, Also ich bin für das anscheinend wirklich zu dämlich... Ich hab jetzt nochmal die Wohnung.html von Seite 2 geladen und unverändert probiert, Erfolglos. Dann hab ich alle Variablen bis auf eine rausgenommen und die eine durch TEST ersetzt, Erfolglos. Das alles ahb ich mit IE8, Firefox 24 und Safari 5.1.7 getestet, aber keiner hats gepackt. Ich hab mal die einzelnen Debugging Screens angehängt, eventuell denk ich ja komplett falsch... P.S.: Kann das was mit den verwendeten Browserversionen zu tun haben? Oder gar mit meiner IM151-8 CPU? DateianhangTest.zip (341 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mo_Joe am: 31.10.2013 16:05 |
|
01.11.2013 09:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (7) |
Moin! Ich habe dein Beispiel mal ein wenig bearbeitet, ich glaube die IM öffnet die my.js nicht und ersetzt dort die Variablen nicht. Ich habe den Code mal direkt eingefügt in die Wohnung.html und dir angehangen. So sollte es eigentlich funktionieren und zu keinen Problemen mehr führen... wenn es trotzdem Fehlermeldungen gibt oder er nicht schaltet wird es wahrscheinlich ein Login-Problem sein. Grüße Alexander Motzek PS: Ich sehe gerade, dass auch in der Wohnung.html das oberste Kommentar nicht entfernt wurde... bei der S7-1200 wird der auch entfernt. Ich weiß jetzt nicht ob die IM das nur nicht entfernt oder vielleicht eine andere Syntax besitzt...
DateianhangWohnung.zip (501 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Motzek am: 01.11.2013 09:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf