Industry Online Support
Technical Forum
17.07.2011 20:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Die ESC-Funktion wäre eine Möglichkeit. Es wäre auch möglich über ein Menü, welches über die F-Tasten durchgeblättert wird. Hier gibt es von Betel 3 Vorschläge. Dort kann man mittels der F-Tasten durchs Menü blättern und dann bei gewünschten "Fenster" mit den F-Tasten auch Ausgänge schalten. Mit der Schaltung "Tastereingabe Werte aus einem Bereich" (in der Schaltungssammlung) sollte es möglich sein, die ml-Werte der gewünschten Pumpe zu ändern. Meine Vorstellung: Hauptfenster: F1 Pumpe 1 F2 Pumpe 2 F3 Pumpe 3 F4 Pumpe 4 Pumpe 1: xxx ml F1 + ml F2 - ml F4 zurück Pumpe 2: xxx ml F1 + ml F2 - ml F4 zurück usw. Bei Betel's Menü-Vorschlägen kann man erkennen, daß die F-Tasten zum Schalten von Ausgängen mit dem jeweiligen aktiven Meldetext verknüpft sind. So ist eine Mehrfachnutzung der Tasten möglich. Dies sollte mit der Schaltung"Tastereingabe Werte aus einem Bereich" dann auch möglich sein. Deine Pumpen geben ? ml/sek ab. |
20.07.2011 10:33 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (1) |
Hey Ich habe mir nun mal etwas Zeit genommen und Betels Vorschläge angeschaut / versucht zu begreifen. Sieht sehr vielversprechend aus. Aber das mit der Arithmitik ist noch immer problematisch. Wie könnte man sowas realisieren? Zähler und dann im A-Block als Verweis? Wie koennte sowas aussehen? Edit sagt: habe nochmal ne Idee angehangen. Aber wie komme ich dann auf die Einschaltzeit? Gruesse Chris DateianhangAQ_Pumpe_Zeit_pro_ml.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ChrisBL am: 20.07.2011 10:43 |
|
20.07.2011 12:18 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (1) |
Hey Habe nochmal ein wenig gebastelt, aber nun gibts ein neues Problem. Der A-Block kann nur ganze Zahlen als Operant. Ich brauche 1,5. Wie kann man das loesen? Anbei mein neuer Entwurf. Gruesse Chris DateianhangAQ_Pumpe_Zeit_pro_ml2.zip (88 Downloads) |
20.07.2011 13:58 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (1) |
Und nochmal ich.... Hätte man in Mathe besser aufgepasst, waere man gleich selber drauf gekommen... ;) Habe im A-Block nun die Rechnung richtig eingestellt. Er rechnet mir nun den Zaehlwert x 1,5. Soweit funktioniert nun alles. Kuemmere mich nun um das Menue. Manchmal muss man eben ein wenig basteln, um selber drauf zu kommen. Ich haenge das File mal an. Gruesse Chris DateianhangAQ_Pumpe_Zeit_pro_ml3.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf