06.07.2007 16:18 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, habe mal eine Frage: ich will mit Ar_Send (SFB 37) aus einem DB x-Werte rauslesen und sie auf einmal in ein Prozesswertearchiv in WINCC schreiben, und dort in einer Kurve anzeigen lassen. Ich habe schon alles versucht, und die Verbindung steht auch über die Rohdatenvariable. Aber es zeigt mir keine Kurve an. Nun nehme ich an, dass ich den Ar_Send-Baustein falsch parametriere und zwar an den Parametern: LEN und SD_1. Ich habe mal ein .pdf gemacht, der den Baustein und seine jetzige (falsche) Parametrierung anzeigt. Danke DateianhangFB10.pdf (102 Downloads) |
17.07.2007 15:42 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, vielleicht hilft Ihnen das Beispiel aus dem FAQ bzw. die Anleitung zur Projektierung (beigefügtes Link) weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23629327 Mit freundlichem Gruß Cicero |
18.07.2007 07:17 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
vielleicht kannst du noch zeigen, wie du das hinbekommen hast, damit eventuell andere, mit gleichen/ähnlichen problemen, dann hier die lösung/hilfe dazu finden. :) |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf