09.05.2017 14:25 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema: 109477071_LongTermDataArchives. Zum weiter verarbeiten der Daten würde ich gerne die ausgelagerten Archivdateien automatisiert auf einem Netzwerk-Laufwerk / Fileserver kopieren. Dazu zwei Fragen: 1. Ist sowas überhaupt möglich? 2. Wenn ja: muss dann das "Copy_Archive" Script entsprechend erweitert werden oder muss ich das auf irgend eine andere weise abrufen? Gruß Markus |
11.05.2017 11:28 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo, es gibt einen FAQ dazu, der zwar schon etwas älter ist, Sollte aber mit dem neueren Versionen von WinCC funktionieren. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/63042926 Mit freundlichen Grüßen |