11.05.2012 14:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, klingt interessant - hast du dazu mal eine Datei für uns? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.05.2012 17:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nein, leider habe ich derzeit keine freie LOGO! zum Experimentieren. Wie gesagt, zum Testen müsste man noch in beide Schaltungsversionen die Messung und Anzeige der LOGO!-Zyklusfrquenz einbauen - und vergleichen. Andererseits ist aber bekannt, dass die Cursortasten ([ESC] + Curstor_Taste) häufig nur schwerfällig reagieren und dass bei jedem Betätigen lediglich für einen LOGO!-Zyklus ein "high"-Signal an die Schaltung übergeben wird...Unbekannt ist allerdings die "Abtastrate" dieser Tastenkombination und auch ob diese abhängig ist von der LOGO!-Zyklusfrequenz? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.05.2012 00:13 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Betel, hier die angekündigte Datei, ohne Garantie auf Richtigkeit der in den Blöcken eingetragenen Daten. Die entscheidenden Stellen sind gelb gekennzeichnet. MfG, rig24h DateianhangForum_Demo_Astro_mit_Menue_(0BA5).zip (204 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.05.2012 17:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, du hast doch mit dem Akzeptieren der Zeitfehler mit der Linearisierung der Sonnendaten bereits viele Blöcke eingespart. WO soll nun noch Einsparpotential bestehen? Also mir fällt da nichts weiter zu ein! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.05.2012 17:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, für eine LOGO!-0BA5 war meine Schaltung ja auch nicht konzipiert, denn erst eine 0BA6 erlaubt die "Berechnung" von Polynomen 2. Ordnung ("quadratisch"), wie sie für die Approximation des sinusförmigen Kurvenvellaufes der aufbereiteten Sinnenstandsdaten benötigt wird. MfG Betel P.S.: Inzwischen habe ich für die LOGO!-Serien 0BA4 bis 0BA6 Konzepte zur Datenaufbereitung und zur LOGO!-Programmierung im Forum veröffentlicht: 0BA4: "Astro-Uhr für die LOGO!-Serie 0BA4"0BA5: Astro-Uhr für die LOGO!-Serie 0BA5 0BA6: "Astro-Uhr Höhere Genauigkeit mit Polynomregression (EXCEL)" |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 26.06.2013 23:15Links ergänzt... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.06.2014 15:32 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Freddy66, hast Du schon diesen Beitrag gelesen? https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/109132#555270 |
Folgen Sie uns auf