25.03.2017 17:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, möchte ein Netzumschaltgerät ATC5300 mittels einem PAC4200 und RS485 Modul über Powerconfig steuern/konfigurieren. Das ATC selbst wird erkannt aber ich bekomme keine Kommunikation zustande. Beigefügt habe ich mal die entsprechenden Einstellungen. Ebenso dabei den Schaltplan. Was mich wundert ist dass A/B gekreuzt angeschlossen werden muss damit das Modul überhaupt funktioniert. Auch habe ich mal die integrierten Abschlusswiderstände gemessen. Im ATC 120Ohm, im RS485 Modul messe ich 50k. Da frage ich mich ob evtl. das Modul defekt ist. Hat jemand die Kombination in Betrieb? DateianhangATC5300.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf