Industry Online Support
Technical Forum
07.09.2010 10:35 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, ich muss jetzt direkt fragen, denn ich kann mir nicht vorstellen dass es nicht geht, zumindest finde ich nichts. Grundsätzlich benötige ich eine Möglichkeit auf einer fallenden Flanke ein Ereignis auslösen zu können. Das was geht ist bei steigender Flanke. Ein Beispiel: Taster aktiviert einen Timer für 5sec. Sobald der Timer abgelaufen ist, soll ein zweiter Timer loslaufen. Ich habe es nur so lösen können:Ich starte parallel zwei Ein-/Ausschaltverzögerer. B1.Ein=0 B1.Aus=5secB2.Ein=5sec B2.Aus=5sec Das muss doch auch anders gehen oder? Geht das möglicherweise über Merker oder Softwareschalter? Hat jemand eine Idee? Gruß Kostas DateianhangTriggerFallendeFlanke.zip (116 Downloads) |
07.09.2010 13:43 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (8) |
Hallo Kostas5813 , anbeimein Vorschlag Gruß Logo4ever Dateianhang2 Timer.zip (319 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
07.09.2010 14:18 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
genau das ist es, das habe ich gesucht. Tausend Dank logo4ever. |
Folgen Sie uns auf