Industry Online Support
Technical Forum
23.10.2008 12:51 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 13.03.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Schau doch mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1971286 Bei der Realisierung gibt es noch einige Kniffe, die man in Netpro einstellen kann. Ich hatte mal bei einem etwas ausgedehnteren Profibus (30 km LWL-Ring mit 31 OLM) Probleme, als Netpro noch nichts von dieser Ausdehnung wusste. Mit richtiger Projektierung hat dann alles einwandfrei funktioniert. Beim Anschluss von verschiedensten Geräten musst Du halt immer die passende GSD-Datei besorgen. Viele Grüße Thomas |
23.10.2008 13:16 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo rynite, wirf doch hier mal einen Blick rein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1971286 MfG FrankW |
23.10.2008 13:48 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Du kannst auch hier was dazu finden: http://www.profibus.com/rpa/germany/events/press/article/3045/ MFG |
23.10.2008 15:32 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (6) |
hallo cvoigt, vielen dank für die rasche - schnelle - antwort. link hilft auch weiter, einfach klasse DANKE!!! gruß rynite |
23.10.2008 15:33 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (6) |
hallo FrankQ, vielen dank für die rasche - schnelle - antwort. link hilft auch weiter, einfach klasse DANKE!!! gruß rynite |