10.11.2016 18:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo Rollmops123! Im Anhang jetzt die angepasste Version. Ich habe den Zähler jetzt so eingestellt, das er von 0 - 120 zählen kann. Damit werden 0 - 120 Minuten Ladezeit aufgeschlagen, wenn Komfort eingestellt ist. DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 8.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.11.2016 20:56 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Danke motmonti, habe das Progr. getestet und mit den zusätzlichen 120 Min ist das schon eine gute Lösung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.05.2017 08:12 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hallo Motmonti, In der Übergangszeit haben die Herrschaften Abends leicht geforen - was im Moment sicherlich kein Problem darstellt. Ich habe beim Testen festgestellt, dass ab ca. 11 Grad die Heizzeit sprunghaft von 11 Grad = 2:37h, und bei 1o Grad = 5:40h ansteigt. Ist das so gewollt ...oder ? Dateianhang19 Grad 00.pdf (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rollmops123 am: 29.05.2017 08:13:04Zuletzt bearbeitet von: Rollmops123 am: 29.05.2017 08:14:16 |
|
31.05.2017 12:09 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Ich habe mal am Bausten B017 P2 verändert, in der Einstellung P2 = 5 wird leider bei niedrigen Temperaturen bei -6 Grad nicht 8h geheizt. Sobald ich aber den Wert P2 verändere, wird zwar ehen geheizt, aber es ensteht der 180 Minuten Sprung. Anbei noch einmal eine pdf Dateianhang19 Grad 00.pdf (79 Downloads) |
31.05.2017 18:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo Rollmops! Im Anhang mal das Programm mit geänderter Mittelwertbildung und der Anzeige der Ladezeit im Meldetext. Zu Langzeittest bin ich noch nicht gekommen! DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 9.zip (119 Downloads) |
Folgen Sie uns auf