22.06.2017 18:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal das Grundgerüst der Schrittkette wie ich das aufbauen würde. Über I1 und I2 erfolgen Start und Stop. Die sieben Zähler werden alle gleich hochgezählt und haben unterschiedliche Schaltschwellen. Damit ergeben sich sieben Schritte. Im Programm habe ich Schritt 1 programmiert. Über AI1 wird der Druck erfasst und im Meldetext angezeigt. Die zwei Felder Ein und Aus lassen sich im laufenden Programm mit der Editfunktion aufrufen. Damit kannst du dann die Schaltschwellen einstellen. Ist der Behälter im Schritt 1 gefüllt, schaltet der Drucksensor ab. Dieses Abschalten wird genutzt, um alle Zähler um 1 weiter zu zählen. Damit beginnt Schritt 2. Sind alle Schritte durchlaufen, erfolgt am Ende ein Reset der Zähler und der Ablauf steht. Gleiches bei Stop durch den taster. DateianhangVersuchsanlage.zip (69 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.06.2017 10:51 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Ich hbae jetzt mal ein wenig experimentiert und das Programm erweitert. Ich habe eine der Belüftungsmodi weg gelassen da einer anscheinend ausreicht. Jetzt stoppt die Schrittkette jedoch am letzten Punkt und fängt nicht wieder von vorne an. Außerdem weis ich noch immer nicht, wie ich dieses Programm auf das TD mit allen Daten wie vorab schon genannt, hinterlegen soll. Wäre echt super wenn mir einer helfen könnte. mfg. Tim DateianhangVersuchsanlage1.zip (42 Downloads) |
28.06.2017 13:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wäre auch echt super, du würdest dir die bereits vorhandenen Beispiele für eine Menüführung hier im Forum mal anschauen. Die einfachste Variante für ein Menü ist das gleichzeitige Aktivieren mehrerer Meldetexte, das Hauptmenü bekommt die höchste Priorität, damit es nach dem Einschalten automatisch angezeigt wird. Die Parameter erreicht man dann ganz einfach durch Blättern mit den Cursortasten. Den Inhalt der Meldetexte musst du natürlich selber bestimmen, leider ist dein Programm nicht besonders aussagekräftig kommentiert. Des weiteren verstehe ich nicht, wofür man bei einer Schrittkette x Zähler braucht. Normalerweise nimmt man einen Zähler für alle Schritte und mehrere Schwellwertschalter, um die Zählerstände zu unterscheiden. Im Anhang ist dein Prorgamm um 2 Meldungen erweitert, in denen Parameter hinterlegt sind. Das kann beliebig erweitert werden. M.f.G. Scorp DateianhangVersuchsanlage1.zip (33 Downloads) |
28.06.2017 18:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal die korrigierte Fassung. Jetzt ist nach dem letzten Schritt ein Neustart möglich! Was das Menü angeht, so hast du noch nicht genau gesagt wie du die Werte einstellen willt. Wie se über Edit am Display geht habe ich dir beim Druck schon programmiert. Geht bei Zeiten usw. genau so. Wie Scorp schon gesagt hat gibt es auch genug Beispiele zum Menü im Forum. @Scorp Klar kann man das auch mit einem Zähler und Schwellwertschaltern machen, es führen ja auch mehrere Wege nach Rom. Mit Schwellwertschalter braucht man aber auch einen Baustein mehr. Ist bei der Anwendung sich egal, aber bei großen Programmen kann das ausschalggebend sein. DateianhangVersuchsanlage12.zip (48 Downloads) |
30.06.2017 17:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal eine Möglichkeit der Wertevorgabe über die F-Tasten am TD. Den Handbetrieb kannst du am einfachsten über ein AND und ein OR direkt vor dem jeweiligen Ausgang realisieren. Das OR Schaltet zwischen Hand und Auto Befehl und das AND unterbindet bei Hand den Automatikbefehl. DateianhangUmrichter.zip (46 Downloads) |
Folgen Sie uns auf