18.03.2012 22:41 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Detlev, hallo Motmonti, die eingangs gestellte Aufgabenstellung wäre zu beantworten und eine Schaltung zu erstellen. Allerdings zeigt eure Diskussion hier, dass diese Fragestellung m. E. nicht zwingend zur Lösung der Gesamtaufgabenstellung von Detlev erforderlich ist. Um zu helfen und ein Schaltungskonzept für eine LOGO! zu erstellen istm.E. eine präzise Aufgabenbeschreibung und -analyse sowieeine Definition derEingänge zur LOGO!(digitale und analoge) und die erforderlichen Ausgabesignalewesentlich (plus Anzeigen undBenutzereingaben bzw.Einflussnahmemöglichkeiten)... DENN z. B. erfordert eine Kantenerkennung mittels US-Sensor eine andere Datenauswertung (sofern möglich) als die Abstandsmessung zu einer Fläche. Auch ist die Rede von Behältnissen, die also mit Abständen zueinander "ankommen" und so also auch zu entsprechenden US-Sensormesswerten führen. M. E. sollte deshalb eine sensorseitige Erkennung der "Behältnisse" erfolgen und so eine Freigabe der Auswertung der US-Sensoren für z. B. 60 % der Länge dieser Behältnisse (symmmetrich zur Mitte) vorgesehen werden. Dann sollte eine Mittelung der US-Sensorsignale einen realistischen Wert für den Abstand ergeben. Mit diesem muss dann die Ansteuerung des Hubmotors erfolgen. Dazu müssen aber dessen Verhalten (plus Bremse...)und Steuersignale bekannt sein. Festgelegt muss dann noch werden, ob eine Steuerung oder Regelung der Messerposition realisiert werden soll/kann?....Ggf. definiert sich so der (erforderliche) Abstand der Behältnisse untereinander, denn erst nach Abstandsmessung und Messerpositionierung kann eine definierte Schnitthöhe ausgeführt werden... ...Dies zeitlich steuern zu wollen halte ich für nicht erfolgreich. Dies sollte eher durch sensorische Erkennung der Behältnisse (Position und o. g. US-Messung und Messerpositionierung jeweils zwischen den Schnitten) erfolgen.......alles soweit ich den von dir gewünschten Prozessablauf korrekt verstehen konnte??? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.03.2012 17:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Detlev, Danke für deine Antwort. Sorry, ich habe noch weitere Fragen:
DateianhangForum_Aus Analogwert eine Tendenz bestimmen.zip (62 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf