24.10.2017 14:42 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Tipp: http://bytelude.de/2011/10/20/quicktip-vmware-images-in-virtualbox-importieren-konvertieren/ |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.10.2017 14:57 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe den FAQ einmal in leicht abgeänderter Form einmal umgesetzt und es funktioniert störungsfrei. Als externe CPU habe ich eine CPU 315 -2 DP (6ES7 315-2AH14-0AB0) und als CP einen 343-1 (6ES7-1EX11-0XE0) eingesetzt. Das S7 - Beispielprogramm sendet Live Bits hin und her, die ich in einer VAT in der VM beobachten kann. Die Gegenstelle beobachte ich via Field PG. Der Vorteil einer externen S7 SPS ist vllt. auch der, dass man hier zukünftig auch eine 1500er einsetzen kann? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf