05.10.2015 19:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 20974 Bewertung:
|
ich habe dir mal etwas angefertigt, läuft ab 0BA7. Schau mal ob es in deinem Sinn ist. Habe es mit Softwareschaltern, welche als Taster parametriert sind, realisiert. DateianhangSchaltplan1.zip (67 Downloads) |
05.10.2015 21:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 20.01.2021 Beiträge: 589 Bewertung:
|
Geht schon, wenn ich Deine Vorstellung richtig verstehe. Ist aber doch (zumindest bei mir) ziemlich aufwendig, wenn man das für alle Ausgänge simultan einstellen kann. Hab' mal was für 3 Ausgänge erstellt (für die 0BA7, weil das mit den Verweisen für mich bequemer ist). Mit Cursor links/rechts wählt man den Ausgang (bis 12) aus und mit Cursor hoch/runter dann zwischen Aus/Auto/Ein. Wobei die Cursortasten sicher nicht immer erste Wahl sind, da man da im realen Betrieb noch die ESC-Taste mit drücken muss. Man könnte sicher einiges sparen, wenn man z.B. immer nur den im Meldetext angezeigten Ausgang auf Aus/Ein "forcen" kann und sonst die Automatik aktiv ist. Im Augenblick bräuchte man schon ca. 120 FBs nur für dieses Menü. Da bleibt nicht mehr so viel für das eigentliche Programm. DateianhangAusgänge forcen.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf