05.10.2015 21:54 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Hier auch mal diese Variante. DateianhangAusgänge forcen 2.zip (44 Downloads) |
07.10.2015 22:29 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hallo Leute, im Anhang wäre noch eine Variante mit ca. 70 Blöcken, bei der man jeden Ausgang ändern kann und nicht nur den angewählten Ausgang. Das System beruht auf ein Schieberegister, das auf 13 bit eingestellt ist, Bit 0 = Automatik, Bit 1-12 = Hand 1-12. Das Schieberegister ist als VW0 zugeordnet, so dass die einzelnen Bits direkt als V0.0 bis V1.7 zur Verfügung stehen. DateianhangForcen12.zip (39 Downloads) |
Folgen Sie uns auf