09.12.2016 07:39 | |
Beigetreten: 04.01.2016 Letzter Bes: 12.10.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die obigen Infos. Ich werde für die Hallenbeleuchtung 24V Schütze einsetzen, die dann die Beleuchtung schalten. Eine Frage noch zu den Ausgängen: Muss jedes einzelne Schütz mit dem M - Anschluss (Masse) verbunden werden, oder ist es möglich alle M - Anschlüsse zu brücken und einmal zu den Anschlüssen A2 der Schütze zu gehen, die natürlich auch alle gebrückt sind? Siehe PDF im Anhang. Dateianhang3274_001.pdf (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_4315089 am: 09.12.2016 08:02:27 |
|
Folgen Sie uns auf