03.12.2012 11:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Einfaches Beispiel im Anhang.
DateianhangBeispiel_Blitz.zip (195 Downloads) |
05.12.2012 18:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Michael, hallo Motmonti, ein wenig stöbern im Forum, in der Schaltungssammlung (Link unten) und/oder den über die TAGs zugänglichen Beitragslisten führt auf verschidene Infos und Schaltungen zur Anfrage.... Im Dateianhang findest du mal eine kleine Auswahl, wobei die Schaltung DEMO_korrigierter_und_geglätteter_Analogausgang_V01b (0BA6).lsc deine Aufgabenstellung vernutlich am besten löst: Vorgabe von 4 auswählbaren Analogwerten und eingabe eines weiteren mittels externer Taster. Der jeweils "aktuelle" Wert wird abgesichert (Wertebereich. 0..1000) auf einen Analogausgang gegeben. besonderheit der schaltung ist nun noch die Möglichkeit, die Wertausgabe bei einem Wertewechsel (Änderung) stetig (also nicht sprunghaft) vom IST-Wert auf den (neuen) SOLL-Wert zu überführen. Die Änderungsrate wird über die Parameter des Impulsgenerators vorgegeben... Viel Spaß beim Experimentieren damit.... MfG Betel DateianhangDEMO_korrigierter_und_geglätteter_Analogausgang_V01b (0BA6).zip (117 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
07.12.2012 10:34 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Logo arbeited intern mit+ oder - 2^15-1 = genau - 32788 bis 32787. Groser und kleiner geht nicht. LOGO! arbeided intern nur mit ganse zahlen, nicht mit zb 2,5, nur 2 oder 3. Mit eine trik konte sie auch 2,5 machen, es is 25 / 10 in eine mathematik Block konte sie das machen. Analog werrten siend auch immer von - 32788 bis +32787. Analog ausgange arbeiten nur von 0 - 1000. Mussen sie 5,3 Volt am analog ausgang haben, dan mussen sie 530 einstellen, das 100 fache. Steurn sie 3000 nach eine analog ausgang, dan bleibt es max 1000 = 10 Volt Im beispiel einfach 5,3 Volt am analog ausgang DateianhangAnalog_output.zip (112 Downloads) |
11.12.2012 10:42 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Inforamtionen. Gruß |
Folgen Sie uns auf