04.01.2017 22:01 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Hallo Forum,
Zuerst hatte ich an normale Zugkraftaufnehmer gedacht: Von da aus könnte man zwar über USB die Daten auslesen aber wie bekäme ich sie dann wieder in die Logo rein (Schwellwertüberwachung)? Also zurück zu normalen 0-10V Sensoren - im Prinzip die, die oben in den Geräten auch drin stecken. Ohne die Controller sei das allerdings schwierig so die Aussage eines Anbieters, von wegen Temperaturdrift etc. Dann bin ich zu den guten alten Federwaagen gewechselt, die es in vielen Messbereichen gibt und die mit einem mechanischen Anschlag auch eine Überlastung gut wegstecken. Solch einen wollte ich nun kombinieren mit dem hier: http://www.conrad.biz/ce/de/product/1273510/Wegaufnehmer-28-VDC-Hublaenge-200-mm-Opkon-LPT-200-D-10K Es kommt mir nicht auf 1% Genauigkeit an, das wird man mit solch einem Aufbau nicht erreichen. Eine robuste Lösung mit geringen Ersatzteilkosten steht klar im Vordergrund. Danke. |
05.01.2017 23:29 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Hi! Ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Ahnung nach was nun wirklich gesucht bzw diskutiert wird. Von Kraftaufmehmer, über Wegaufnehmer bis zu Drehimpulse... Bezüglich Kraftaufnehmer habe ich ja schon geschrieben, diese sind aber wirklich empfindlich was Stöße angeht... Nachdem ich deine Gegebenheiten nicht kenne, ist es sehr schwer zu helfen, was du einsetzen könntest... Als Alternative zu deinem Wegaufnehmer, kann ich dir nur Lasertechnik empfehlen. Bei uns wurden alle Wegeaufnehmer gegen Laser ausgetauscht da sie völlig verschleissfrei, sehr genau arbeiten und langlebig sind. Einzige Bedinung dafür ist kein Staub in der Luft. zb dieser hier (die kleinen haben leider nur 4-20mA, kann man aber wandeln) Anschaffungskosten ist natürlich auch ein Thema, liegt bei ~500€ für einen kleinen Sensor. Vielleicht fängst du ja mit diesem Tipp was an, wie gesagt, ich kenn die Gegebenheiten an deinem Standort nicht :) Schöne Abend wünsche ich |
Folgen Sie uns auf