Industry Online Support
Technical Forum
11.09.2009 11:15 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Du nimmst einen Analogverstärker, skalierst die Auflösung in 10 Schritte (10 Sekunden) und verweist in der Ausschaltverzögerung auf den Analogverstärker.
DateianhangVerzögerung.zip (175 Downloads) |
11.09.2009 12:28 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Dann musst Du in der Ausschaltverzögerung auf die Zeitbasis "Millisekunden" wechseln. Dies erfordert aber auch eine Auflösung in ms im Analogverstärker B002. 10 Sek. = 10000 ms . Damit in der Anzeige nicht 3 Nachkommastellen angezeigt werden, sondern nur 2 habe ich im Analogverstärker B004 nochmal durch 10 geteilt. Bedenke aber, dasseine zu feine Auflösung mit dem Poti evtl. schwerer einstellbar ist(Nachkommastelle der Zeit springt evtl.). Mit den Cursortasten oder F-Tasten (falls LOGO! TD vorhanden) wäre das sicher leichter einstellbar. Kannst ja mal diesen FAQ durchspielen: Wie kann mit den Funktionstasten des LOGO! Text Displays ein Sollwert inkrementiert/dekrementiert werden? DateianhangVerzögerung.zip (155 Downloads) |
11.09.2009 13:09 | |
Beigetreten: 11.09.2009 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank!! Das ist genau das waich suche! Du hast mir "stunden" mit Ausprobieren eingespart! |
11.09.2009 14:09 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Null Problemo. |
Folgen Sie uns auf