31.05.2015 15:36 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (0) |
Dann wäre meine Frage jetzt ja beantwortet wegen der Verbindung der beiden LOGO. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem und zwar jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Lichtsensor und einem passenden Temperatursensor mit jeweils einer Ausgangsspg. von 0-10V. Super wäre wenn der Lichtsensor eingestellt werden könnte von 0-100000 Lux. Auch klasse wäre wenn beide Sensoren in einem Gehäuse wären. Hat da vielleicht auch noch jemand einen Tipp was sich hier anbieten würde? Danke! neue Überschrift nach splitten von LOGO OBA7 230V Variante über Ethernet mit OBA7 24V Variante verbinden |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 02.06.2015 16:58:19splitting |
|
02.06.2015 10:58 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Moinsen, zum Thema "Helligkeitssensor" kann ich folgende Seite ans Herz legen. Ich habe den Tipp hier mal im Forum gelesen, dies laut der Seite nachgebaut und es funktioniert tadellos MfG IRCox |
Folgen Sie uns auf