16.10.2017 21:04 | |
Beigetreten: 20.01.2017 Letzter Bes: 11.04.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen habe hier im Forum diese intressante Vorlage für die Auswertung von 16 PT1000 gefunden. Da weil jedoch immer der aktuelle Wert des jeweiligen PT1000 angezeigt wird, müssten die gelesenen Werte für die Anzeige im Display zwischengespeichert werden und bei der erneuten Datensendung des MUX überschrieben und erneut gespeichert werden. Hat das von Euch schon mal jemand gemacht? Besten Dank für Eure Hilfe. Dateianhang16 Kanal MUX (4).zip (75 Downloads) |
17.10.2017 06:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Oh doch, das geht schon mit dem vorgegebenen Programm. Ich habe mir das Programm mal runtergeladen, die Geräteauswahl auf 0BA8 umgestellt und zur Veranschauung erst einmal nur einen Meldetext (B029)für die ersten 6 Temperaturen eingefügt. Daran kannst du dann erkennen, wie du es machen musst. Der eingelesene Wert des jeweiligen Kanals wird gespeichert, bis er wieder von der Einlesereihenfolge her wieder dran ist. DateianhangLOGO mit 16_Kanal_MUX PT1000.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf