24.06.2010 17:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok... vielen Dank Und wenn ich aber gern einen Motor mit Einspritzung ansteuern will ? |
24.06.2010 21:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ok, das sind doch schon mal paar Fakten. Also schon in der Theorie nicht möglich. War ja auch nur mal ne Gedanke. |
24.06.2010 21:32 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Kann mir auch kaum vorstellen das ne Logo es schafft. Eventuell bei sehr geriner drehzahl. Aber selbst 600RPM werden kaum gehen. Lg |
25.06.2010 15:07 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Jupp. Ich sag nur Rasenmäher Hoffentlich hat er nicht schon alles kleingehäckselt . |
25.06.2010 17:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Genau, schade das man da nichts mehr hört. |
25.06.2010 19:34 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Mein Robomow mäht und mäht,..... aber ohne Logo! Könnt ja mal die induktionsschleifen via Logo Steuern. HM..... überleg überleg |
Folgen Sie uns auf