15.04.2014 08:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich gebe dir mal bis heute Abend Zeit das herauszufinden, denn nur so lernst du was! |
16.04.2014 18:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit der Druckregelung war ich noch nicht ganz zufrieden und daher hier mal eine andere Lösung. Damit läßt sich besser die Hysterese einstellen um ein ständiges Pendeln der Ventile zu verhintern! Der Sollwert wird von den beiden Analogkomperatoren gegenläufig mit dem Istwert verglichen und je nach Abweichung wird das Ventil Druck Plus/Minus angesteuert! DateianhangAutoclave 4.zip (116 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.04.2014 18:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal noch ein kleines Osterei! Ich denke dir sind die Möglichkeiten der Logo mit Sicht auf Menüsteuerung usw. nicht ganz bewusst!? Im Anhang mal ein kleines Menü als Erweiterung des bisherigen Programms. Mit F1 werden die einzelnen Menüpunkte durchgeschaltet. Mit F2 und F3 werden die Werte erhöht, bzw. verringert. Die eingestellten Werte für Temp. und Haltezeit werden in die verantwortlichen Bausteine übernommen und können jederzeit geändert werden. Das Menü läßt sich natürlich noch um viele weitere Werte ergänzen! Viel Spaß beim Test und ein Frohes Osterfest! DateianhangAutoclave 5.zip (147 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2014 14:00 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Wow. Das ist ja krass. Hätte ja nicht gedacht was da alles möglich ist. Vielleicht plane ich doch noch das TD mit ein. Ich habe Deinen Vorschlag gleich mal modifiziert und die Standardwerte als Grundeinstellung gewählt. Prima Osterei Dir auch alles liebe und ein paar schöne Tage.
DateianhangAutoclave 5-1.lsc.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf