04.11.2019 11:21 | |
Beigetreten: 16.02.2018 Letzter Bes: 26.11.2019 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein sehr ähnliches Problem: Ich verrsuche auch die Uhrzeiten einer SPS 1500 und eines TP1900 zu synchronisieren. Der Benutzer soll später keinen Aufwand mit der Zeitumstellung Winter/Sommer haben. Deshalb will ich auch die lokale Zeit der SPS (automatische Umschaltung Sommer/Winter) zur lokalen Zeit des HMI machen. Ich hab es wie ihr schon beschrieben habt mit dem Bereichszeiger versucht. Das klappt aber nur Teilweise: Das HMI übernimmt zwar die Lokale Zeit, ABER wenn ich eine Diagnosemeldung mit ProDiag ausgeben will, steht dort nur die Richtig Zeit, wenn ich auch im HMI den Hacken "Daylightsavingtime active.." richtig setzt. So müsste der Benutzer trotzdem bei jedem Wechsel den Hacken setzen/rücksetzen. Habt ihr das Probelm auch oder verwendet ihr gar keine ProDiagMeldungen? MFG Volkmar ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/05/2019 10:15:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.03.2020 17:34 | |
Beigetreten: 06.01.2017 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich komme spät daran, aber das Problem ist noch nicht ganz erledigt: der hier beschriebene Systemfunktion setzt richtig den Häckchen "Daylightsavingtime" in der Windows Systemsteuerung um, aber die Uhrzeit bleibt unverändert. z.B. nach der heutigen Sommerzeitsstellung, ist der Häckchen richtig gesetzt, aber die Uhreit ist noch Winterzeit. In der Systemsteuerung des Panels, soll ich den Häcken rücksetzen, dann wieder setzen, und wenn ich die Taste "Apply" drücke, ist die Zeit richtig umgestellt. MFG |
Zuletzt bearbeitet von: Rom1_Z am: 03/29/2020 17:36:39 |
|
12.05.2020 13:49 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1640)
|
Wenn alles richtig eingestellt ist und das Panel trotztdem nicht richtig reagiert dann immer ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen versuchen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Ansonsten ist meist im Zusammenhang zwischen Comfort Panel und einer S71200 oder 1500 PLC die Einstellung Slave in der HMI Verbindung in Kombination mit dem FAQ die richtigste Lösung: Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS Wie realisieren Sie eine automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit mit SIMATIC HMI Comfort Panels undTIAPortal? ABer dann bitte ohne Bereichszeiger DatumUhrzeitPLC!!!!!! Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf