28.08.2012 07:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo! 0-10 Volt? Sind die 12 Volt die vom Laderegler kommen schon zuviel? |
Zuletzt bearbeitet von: Goldilein am: 28.08.2012 09:24 |
|
28.08.2012 12:08 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
An einer LOGO! 12/24RC liegt der zulässige Bereich der Eingangsspannung zwischen 10,8 und 28,8 V DC. Also ja, du kannst die LOGO! mit der Speicherbatterie versorgen. Schau doch mal auf die LOGO! Internetseite. Dort findest du Links zu FAQ, Anwendungsbeispiele, Demosoftware uvm. |
Folgen Sie uns auf