15.05.2012 21:32 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
verfolg einfach die Beiträge von Betel, Helmut, Nachbar, ring, Diablo, gartenfuzi... Da wird dir geholfen! |
16.05.2012 17:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Die Schaltung, die Torfuzzi beigestellt hat, ist die von mir in erster Generation vorgestellte Fassung - ohne Klimbim. Nun auch die umfassenderen Schaltungen lassen sich jeweils auf die Funktionen reduzieren, die jeweils benötigt werden- das ist wesentlich einfacher, als eine Schaltung zu erweitern.... Tipp am Rande: Die Zeiten des Einschaltens der beiden Ausgänge sollten gering unterschiedlich sein, damit der Mischer nicht hin und her läuft und dabei stets die selben (ungünstigen) Stellungen wiederholt, sondern sich dem Sollwert nähert. Auch ist ggf. der Kontaktabstand von 1 °C (also +/- 1K vom Sollwert) zu gross, denn wenn der IST-Wert nun noch etwas Überschwingt, werden daraus real +/- 2 °C -->> also 33 °C bis 37 °C....wenn ich die Werte richtig interpretiere!?! In jedem Fall wirst du nur dann eine einigermaßen gut Regelung erzeihlen, wenn du meine im Forum veröffentlichten Empfehlungen zur skalierung der Sensoren beachtest, denn das fehlt noch ganz in der Schaltung... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf