25.04.2012 14:46 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo Zusammen, möchte meinen Vorschreiber zusprechen, jedoch würde ich dies nicht selbst programmieren sondern das System soll das für mich erledigen. Deshalb setzte ich SystemFehlerMelden ein. Siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22319131 |
Viele Grüße |
|
25.04.2012 14:52 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Sascha, der Weg über die OB's ist der richtige. Was du beachten solltest, es gibt verschiedene OB für verschiedene Fehlerklassen. OB86 für Netzwerkfehler und die Station fällt komplett weg. OB82/83 für einen Modulfehler, wenn du also ein Modul ziehst oder ein Kanalfehler auftritt OB85 wenn du auf eine Peripherie zugreifst die nicht da kommt der Programmierfehler OB Wie NSC2001 richtig sagt findest du Details zu den OB's in diesem Handbuch: System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2 |
25.04.2012 16:24 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Asterix, wäre der AG_CNTRL da möglicherweise eine Hilfe? Gruß, Kaulquappe |
30.04.2012 08:53 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, wie siehts aus mit dem Baustein FC 62 "C_CNTRL" ? Damit kann man den Zustand einer Verbindung abfragen. C_CONN=1 Verbindung vorhanden. Gruß |
Folgen Sie uns auf