19.06.2013 12:16 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 16.10.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Stephan 25, versuche es mal auf dieser seite http://infosys.beckhoff.com/index.htmund such nach deinem controller dort ist beschrieben mit welchen datenwörtern du was steuern kannst. Ansonsten ist das ansteuern von Schrittmotoren (hab ich selber noch nie gemacht) doch recht anwendungsspeziefisch, und deshalb kann dir wahrscheinlich niemand eine passende antwort geben. Ich hoffe das hilft wennigstens ein bischen. |
20.06.2013 11:44 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
Ich hatte es gerade eben mit einer Wago 750-511/000-001 zu tun. Da das IO-System 750 von Wago weitgehend dem von Beckhoff BK3xx0 entspricht, kann es sein, dass Dirdie Info im Anhang nutzt.
NOP 0; // ***********************************
L 0;
L #I_Weite_oeffnen; L #I_Geschwindigkeit; L #I_Geschwindigkeit; L #I_Geschwindigkeit;
L #I_Weite_oeffnen; L #I_Geschwindigkeit; L #I_Geschwindigkeit; L #I_Geschwindigkeit; m015: NEGI ;
Dateianhangwago-750-511_0de.pdf (167 Downloads) |
20.06.2013 17:58 | |
Beigetreten: 17.10.2009 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (2) |
Hier die Beschreibung der Klemmen um sie zu lesen muss man in den Dateieigenschaften auf Zulassen klicken DateianhangKL2531_KL2541de.zip (213 Downloads) |
23.03.2017 09:50 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von AutoGen_869800 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Beckhoff Schrittmotor ansteuern, sehe kein Bit der KL3541 in meiner Variablentabelle gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf