22.08.2018 22:47 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Danke für den Tip . Kannst du mir das Mal genau beschreiben ? |
24.08.2018 18:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079)
|
Hardwaremäßig ist sie eine FS4, was anderes kannst du in der Software (Geräteauswahl) nicht auswählen. Und mit dem erweitertem Temperaturbereich, das ist nur die SIPLUS-Variante. Die hat auch ganz andere Bestellnummern. SIPLUS extreme – Substitution für SIPLUS LOGO! V8.1 durch V8.2 (6AG1052-1* und 6AG1052-2*) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.08.2018 19:06:00Link hinzugefügt |
|
26.08.2018 12:46 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo die Bestellnummer ist 6ED1052-2MD08-0BA0 12/24RCEo was für eine Logo habe ich jetzt ? |
28.08.2018 06:31 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Du könntest sowohl hier im Forum als auch in der Bedienungsanleitung oder auf anderen Siemens-Seiten bereits Antworten finden, suchst aber anscheinend gar nicht danach. Im folgenden Thema hat ixo65 bereits ein Beispiel für einen einfachen Webserver zum Download bereitgestellt. Deine Frage zum Speicher, auf welcher Variable man I1 findet, verstehe ich gar nicht. Eingänge, Ausgänge, Merker sind zwar auf speziellen hohem Variablennummern hinterlegt, können aber mit einfachen Mitteln nicht direkt genutzt werden. Die Vorgehensweise ist bei der Logo anders. 1. Abfrage im Webserver von Eingang/Ausgang/Merker geht über auf einen Netzwerkausgang, also Signal z.B. auf NQ1 führen mit Zuordnung V0.0, der dann im Webserver verarbeitet werden kann. 2. Setzen im Webserver geht nur über Netzwerkeingänge, z.B. NI1 mit Zuordnung V1.0. Soll etwas sowohl über einen Eingang Ix als auch über Netzwerkeingang NIx eingeschaltet werden, muss das in der Logo passend programmiert werden, z.B. Oder-Verknüpfung. 3. Bei Analogsignalen gilt Entsprechendes mit den analogen Netzwerk-Ein-/Ausgängen M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf