19.02.2016 16:08 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo , Ich wollte euch mal fragen wie hoch die Kurzzeit Belastbarkeit der Logo 0ba6 ist.Ich habe 2 HQI EVG´s von Osram ( PTU 70 ) und im Datenblatt steht das der Einschalt Strom 45A für 130µsec beträgt. https://www.osram.de/media/resource/HIRES/335256/ptu-70.pdf Der dauer Strom beträgt 0,36A . Kann ich die EVG´s direkt an die LOGO anschliessen oder ist es besser ein SSR Relais dazwischen zuschalten ? Gruss Michael
|
19.02.2016 16:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197) |
Im Anhang die entsprechende Seite aus dem Handbuch der 0BA6. Ich würde an deiner Stelle Schütze nachschalten. So ein ist preiswerter als die Logo und auch leichter zu wechseln. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA6 11_2009 Seite 251.pdf (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2016 00:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die Info , ich werde das mit 2 Schützen machen Gruss Michael |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.02.2016 05:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197) |
Bitte, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf