28.08.2015 13:01 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Ich habe eine Schaltung bei der ich mit einem Taster 2 Ausgänge schalte. Bisher war das so: 1x drücken Q1 Ein 2x drücken Q1 Aus, Q2 Ein 3x drücken Q1+Q2 Ein den Taster 0,45s halten alles aus Jetzt möchte ich das ich den Taster nicht mehr halten muss sondern beim nächsten drücken beide Q1+Q2 ausgehen, dass gelingt mir einfach nicht. Evtl ist meine Schaltung auch im Laufe der Zeit zu kompliziert geworden und man kann das alles etwas einfacher gestalten mit Flanken, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Kann mir jemand helfen..? Eingesetzt wird bei mir ein Logo 0BA8 Ich hänge die Datei mal, bitte die Endung zu *.lsc machen DateianhangGarage 2 Ausgänge.txt (55 Downloads) |
28.08.2015 13:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal ein Vorschlag dazu. Dabei bin ich davon ausgegangen das du mit 3xtasten gemeint hast das dritte mal tasten!? DateianhangStromstoßrelais.zip (46 Downloads) |
28.08.2015 13:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich zumindest kann die Endung nicht ändern! Also bitte wandle dein Programm in .zip! |
28.08.2015 13:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Hallo motmonti, im Anhang die Datei des Themenstarters. Er hatte nur die Dateiendung geändert in txt, weil er eine LSC-Datei nicht anhängen konnte. DateianhangGarage 2 Ausgänge.zip (64 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf