16.01.2015 01:29 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Wenn ich mir Dein Bild ansehe, dann hast Du wahrscheinlich keine Schalter sondern Taster. Richtig? Wenn ja, kleiner Unterschied! Und für die Zentralfunktion möchtest Du auch nur einen Taster verwenden und keine 2. Auch richtig? Wenn dem so ist, dann mußt Du Dich entscheiden, was passieren soll, wenn einige Leuchten an und einige aus sind und dann der Zentraltaster betätigt wird. Sollen zuerst alle aus oder erst alle an gehen? Diese Entscheidung wird bei der folgenden Schaltung über den Baustein B002 getroffen. Ist B002 ein UND, ist Zentral-EIN dominant. Bei einem ODER dagegen ist es Zentral-AUS. DateianhangZentraltaster Stromstoßschaltungen.zip (120 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.01.2015 16:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. verstehe ich das richtig das ich bei Sieben Lampen "8 eingänge und 7 Ausgänge" benötige? Wieviele ein-/ausgangänge kann man maximalmit einer standard Logo 0BA7verbinden... Vielen Dank Gruß Adi DateianhangLicht 1-7.zip (99 Downloads) |
16.01.2015 16:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Die 0BA7 kann max. 24 Digitaleingänge und 16 Digitalausgänge verwalten. |
16.01.2015 18:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sieht dann in etwa so aus!
DateianhangLichtsteuerung mehrfachbelegung.zip (108 Downloads) |
Folgen Sie uns auf