Industry Online Support
Technical Forum
28.09.2009 19:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bastel gerade an einem Azubi Abschlussprojekt und habe mich dabei für eine Logo mit TD entschieden. Dabei bin ich direkt auf die Angabe hereingefallen, dass es sich bei der Logo!->TD Verbindung um einen RS232 Standard handelt. Entsprechend habe ich einen Digitus Extender bestellt, der natürlich nicht funktioniert. Daraufhin habe ich erst in der Anleitung sehen können, dass es in Wahrheit eine Art RS485 Schnittstelle ist. Auf den Links im Forum bin ich dann auf die WuT Lösung gestoßen und wieder über einen Satz gestolpert: "Da sich die Pinbelegungen der Siemens-Komponenten und der Com-Server unterscheiden, muss swowohl zwischen Logo!® und Com-Server, wie auch auf der Gegenseite zwischen Display und Com-Server spezielle Adapter erstellt werden. Alle hierfür benötigten Informationen sind im Handbuch des Com-Servers und den Unterlagen der Logo enthalten." Da ich bereits gelesen habe, dass Ihr dahingehend schon Erfahrung gesammelt haben, möchte ich einmal freundlich fragen, ob Ihr mir eventuell eine Skizze mit der passenden Adapterpinbelegung schicken könntet. Ich werde aus der Anleitung nämlich leider nicht so recht schlau. Ich würde mich sehr über Ihre Hilfe freuen, Mit freundlichen Grüßen, Tobias |
Zuletzt bearbeitet von: TobiasF am: 09.10.2009 23:47Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 29.09.2009 11:26Neue Überschrift nach Splitting Zuletzt bearbeitet von: TobiasF am: 28.09.2009 21:35 |
|
30.09.2009 21:06 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Hier hab ich was
DateianhangTD-PinOut.zip (149 Downloads) |
01.10.2009 18:44 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
Hallo Tobias, sicher hilft das auch noch ein wenig weiter. Bitte denke auch an die Empfehlung zur korrekten Absicherung. DateianhangAnschluss_Logo_TD.pdf (137 Downloads) |
08.10.2009 07:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Tobias, hatte meine Com-Server zum Testen immer mit einem Crossover Kabel verbunden. Da könnte der Fehler liegen! Gruß Markus |
Folgen Sie uns auf