25.02.2016 10:59 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hey Ixo, es hört nicht auf. Jetzt möchte ich den Frequenzumrichter mit 4 verschiedenen Frequenzen ansteuern. Dafür brauchen ich 2 Ausgänge dich ich 4 verschiedenen Variationen high schalten kann. Kann ich das irgendwie über den Displaysteuern. Also kann man sozusagen im Display irgendeine Auswahl vornehmen? Stelle mir das so vor das ich hier im Display auswähle zwischen 20,30,40 und 50hz und dadurch die 4 möglichen Schaltungen der 2 Ausgänge passieren! Hier fehlt mir der Ansatz mit welchen Bausteinen ich die Auswahl im Display erstellen kann. Hast du eine Idee? VG und VD ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 25.02.2016 12:49:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.02.2016 11:25 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hier einmal meine Menüschaltung bislang!
DateianhangMenü.zip (64 Downloads) |
25.02.2016 11:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
Schau mal, ob du dich damit anfreunden kannst.
DateianhangSollwertauswahl.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 11:41 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Das ist super! DANKE!!!!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 16:07 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
OK vielen DANK für den wirklich sehr nützlichen Hinweis. VG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.02.2016 16:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
Bitte, gern geschehen. |
26.02.2016 08:53 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4773 Bewertung: (123) |
Neue Frage von FOG2016 wurde in ein separates Thema mit dem Titel F-Tasten in Meldetexten als Auswahltasten verwenden gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf