06.10.2016 22:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Korrekt es soll „nur“ in 1000´er Schritten eingestellt werden. Funktioniert ja auch soweit. Hierfür hatte ich ja eine Arithmetischer Anweisung eingesetzt. Hier mal mein Ansatz : DateianhangZählwerk v1.2.zip (8 Downloads) |
07.10.2016 06:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 21549 Bewertung:
|
Wenn du die Einschaltschwelle deines "Hauptzählers" über den Wert von 32.767 einstellen können möchtest, ist die Arithmetik raus dem Rennen. Egal, ob du einen Wert mit 10,100 oder 1000 multiplizieren willst (oder was auch immer), wenn ein Parameter oder das Ergebnis >32.767 ist, geht das nicht. Ich habe mal einen Vorschlag angefertigt., mit welchem du den Sollwert in 1000er-Schritten verstellen kannst. Bis 999.000 ist möglich. DateianhangZählereinschaltschwelle_1000er_Schritte.zip (6 Downloads) |
07.10.2016 17:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Der oberste Zähler ist hier nur zur sicherheit das die 999.000 nicht überschrittenwenden oder? Ja so muss es gehen :-) Danke dir!!! |
Folgen Sie uns auf