28.09.2013 15:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal einen Ansatz dazu! Über den Taster I2 wird die Ventilkompination ausgewählt. Die gewählten Ventile werden im Display mit x und die abgewählten mit o gekennzeichnet. Mit Taster I1 wird die Beregnung gestartet. Dabei bestimmt der Impulsgeber B018 die Beregnungszeit. Nach ablauf der Zeit wird zum nächsten aktivierten Ventil weitergeschaltet. Nicht aktivierte Ventile werden dabei ausgelassen, so das keine Zeitlücke entsteht. Das gerade eingeschaltete Ventil wird im Text mit Nummer angezeigt. Viel Spaß beim Teste! DateianhangVentilwechsel.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.09.2013 19:04 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
danke hab es schon versucht krieg es aber nicht so richtig hin |
29.09.2013 16:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang das ganze mit Anzeige der gewählten Ventile und der aktiven Ventile. Die Anzeige wird durch die Kompination der Mux-Bausteine und der Arithmetik realisiert. Je nach Gesamtzahl der angewählten Ventile wird für das erste Ventil vom Mux 1, 10, 100 o. 1000 ausgegeben. Bei Ventil dann 2, 20 o. 200. Die Arithmetik adiert die vier Mux-werte und somit ergibt sich immer eine Ziffernfolge entsprechend der gewählten Ventile! Viel Spaß beim Regenmachen! DateianhangVentilwechsel.zip (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.09.2013 17:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang findest du jetzt das angepasste Programm! Im Analogmux B063 werden die vier Zeiten für die Ventile eingetragen. Per Verweis gelangen diese dann zu B018 als Impulsbreite. Zur Zeit sind dort sekunden Eingestellt, was aber problemlos in Minuten geändert werden kann! Läuft halt in der Simu schneller durch zum testen. Im Display wird die jeweilige Beregnungszeit und die noch verbleibende Zeit angezeigt. Ein Wechsel der gewählten Ventile ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Entfällt dabei ein gerade laufendes Ventil, wird die Beregnung mit diesem Ventil beendet und das nächste Ventil wird zugeschaltet. DateianhangVentilwechsel mit variabler Zeit.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf