14.08.2014 20:21 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Forengemeinschaft, ich würde gern die überschüssige Energie, also von 50 bis 2000 Watt, aus meiner PV-Anlage für einen 2 KW / 230 Volt Heizstab des Warmwasserboilers mittels PWM Steuerung nutzen. Zum besseren Verständnis meines Anliegens habe ich mal meine Versuchsschaltung als Datei angehängt: I1 zählt hier die Impulse eines Zählers, jeder Impuls hat 50 Watt. In B002 kann man die genaue Leistung des Heizstabes einstellen. B007 dient zur Anpassung. Der Block 004 PWM ist auf 0,5 Hz eingestellt. Besser wäre es natürlich, wenn es 50 Hz wären, denn das wäre die Netzfrequenz. Ich gehe davon aus, dass meine Lösung nicht korrekt ist. Ob z.B. der PI-Regler richtig "funktioniert" bzw. die Parameter richtig eingestellt sind, weiß ich nicht, weil ich leider die Funktionsweise nicht verstehe. Kurzum, ich wäre Euch wirklich sehr dankbar, wenn Ihr mal drübergucken und mir vielleicht den einen oder anderen Vorschlag zukommen lassen würdet. Vielen Dank vorab MfG Minimax DateianhangVersuch PWM 10.08.14.zip (199 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Minimax am: 14.08.2014 20:39Zuletzt bearbeitet von: Minimax am: 14.08.2014 20:33 |
|
18.08.2014 11:29 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo Minimax, |
Folgen Sie uns auf