25.09.2019 11:59 | |
Beigetreten: 05.02.2017 Letzter Bes: 20.06.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe ein Übertragungsproblem, vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Fehlermeldung Übertragung fehlgeschlagen ohne ein speziellen Hinweis. Programm im Anhang DateianhangHeizung_Kunde.zip (77 Downloads) |
25.09.2019 14:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Habe wie schon geschrieben die Programme als Einzeldateien exportiert und dann die Schaltpläne in neue Einzeldateien kopiert. Anschließend die Einzeldateien in ein neues Netzwerkprojekt importiert, die durch Drag&Drop angelegten NAIs und NAQs gelöscht und händisch eine Verbindung erstellt. Dann gibt es auch nur eine Client-/Serververbindung zwischen den beiden LOGO!s und das Programm der ersten LOGO! (192.168.0.2) lässt sich ohne Probleme übertragen. Du musst jetzt nur überprüfen, ob alles funktioniert. DateianhangHeizung_Kunde_V2.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf