15.09.2016 08:09 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Man kann natürlich auch ein Eltako Stromrelais nehmen http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf Da muss man dann aber auch knapp 40€ bezahlen. Und Der Zähler hat den schönen nebeneffekt, das man sich z.B. die aktuelle Leistung im Logo Display anzeigen lassen kann. Beispiele dafür gibt es auch hier im Forum, wenn man nach S0 Anschluß sucht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.09.2016 21:55 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Wüste nicht warum es nicht funktionieren soll. Wäre einen Test wert. Kann ja nie schaden die Zahl günstigen Sensoren zu erweitern. |
18.09.2016 18:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo AlGio65, ja, wenn der Zähler keine Impulse (je Zeitinterwall) liefert wird vom Verbraucher keine Leistung entnommen... Übrigens hast du im gesamten Artikel hier den Typ deiner LOGO! nicht angegeben und so wurde stillschweigend stets angenommen, dass du eine mit Gleichspannung versorgte Variante einsetzt. Für den von dir beschriebenen Einsatzfall (und diverse andere) im Zufammenhang mit dem 230 VAC Netz bietet sich der Einsatz einer LOGO! 230 (RC) an. Dann können die Rückleiter der (geschalteten bzw. zu überwachenden) Verbraucher direkt an einem LOGO!-Eingang angeschlossen und ausgewertet werden (im Sinne eines Sensorabgriffes) - dann sind keine Zusatzgeräte etc. erforderlich... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf