23.10.2006 15:35 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hallo, schau Dir doch mal Deine Einstellungen in ProTool unter "Extras -> OLE-Einstellungen" an. Es erscheint ein Menü. Auf der auf der rechten Seite sind die "Verwendeten Server" aufgelistet sind. => Auf der linken Seite befinden sich die Grafikprogramme, die Du auf Deinem Rechner installiert hast. Wenn dort bzw. auf der rechten Seite das entsprechende Programm nicht vorhanden ist, bekommst Du die von Dir beschriebene Fehlermeldung. Bei den Grafiken unter "TYP" siehst Du das verwendete Programm, mit dem das Bild erstellt wurde. Wenn Du die fehlende Software installiert hast, müßte man dieses dann anschließend unter den "OLE-Instellungen" dem "Server" zuweisen. Dann sollte das öffnen/bearbeiten der Grafiken kein Problem mehr darstellen. Viel Erfolg ... DateianhangOLE_Einstellung.zip (288 Downloads) |
Folgen Sie uns auf