28.05.2010 14:59 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich hab da mal einen Frage. und zwar habe ich eine LOGO 12/24RC und das Erweiterungsmodul AM2 PT100. Ich möchte mit dieser Zusammensetztung folgendes Problem lösen: Zwei Kaltwassererzeugersollen anhand von der am PT 100 gemessenen Temperatur freigegeben werden und umgekehrtwieder abschalten. Das heißt Maschine 1 soll bei 12°Cfreigegeben werden undbei6°C gesperrt.Die 2 Maschine soll bei 15°C freigegeben werden und bei 9°C wieder gesperrt. Wenn eine Maschine jedoch in Störung geht soll zwangsläufig die andere Maschine freigegeben werden. EineHandfreigabesollte auch noch herJetzt möchte ich aber noch einen Stundenausgleich haben, dass heißt wenn Maschine 1 100 Freigabestunden hat soll automatisch die Reihenfolge der Zuschaltung der Maschinen geändert werden. Und hier liegt mein Probelm wie kann ich den Stundenzähler mit einbindenund wie bekomme ich die jeweils passende Zuordnung der Temperaruren hin, so dass Temperaturwert 1 die Freigabe für Maschine 1 regelt und mal für Maschine 2 und umgekehrt?? Hier hab ich ich schon mal angefangen und komme nicht weiter, hoffe hier kann mir jemand helfen??? mfg DateianhangUmschaltung KAWA.pdf (143 Downloads) |
30.05.2010 13:34 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hi, wie erkennt die Logo die Maschienen Störung ? Haben die Maschienen einen Störausgang ? Gruß OPatzki |
30.05.2010 14:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Laut seinem ersten Entwurf scheint es je einen Alarm-Kontakt (Motorschutz, Sicherung, etc.) zu geben. |
Folgen Sie uns auf