16.01.2015 12:17 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo Habe mal gesehen das man bei einer Logo 0BA6 den Betriebstundenzähler auch mit Sekunden mit Minuten verbinden kann weis aber nicht genau wie das funktioniert damit. Habe mal einen Testversuch gemacht aber bekomme es nicht gebacken. Könmte sich das sich mal jemand ansehen.? Danke DateianhangBetriebstundenzähler mit Minuten und Stunden und Reset forum.zip (56 Downloads) |
16.01.2015 12:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Hier mal ein Screenshot. |
16.01.2015 15:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Wenn du auf das zusätzliche Rücksetzen per Taster verzichten kannst, sind es 2 Blöcke weniger. |
16.01.2015 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Ja, ich habe nur für den Test einen Eingang genommen. |
16.01.2015 15:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065) |
Hallo motmonti, gibt es die Stoppuhr nicht erst ab der 0BA7? |
Folgen Sie uns auf