13.02.2012 18:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab mal ein Progi zusammengestelt welches die Werte von acht Betriebsstundenzyklen "speichert"! Dazu habe ich nur die Remanenz der Baustein genutzt. Nach jeweils 8760 Stunden wird das erste Schieberegister um eins weitergeschoben und somit die Betriebszeit und die Gesamtzeit von der nächsten Gruppe erfasst. Mit I2 ist ein manueller Reset zu jeder Zeit möglich. Mit I3 können die acht gespeicherten Zeiten abgerufen werden. Mit Sp. wird der Speicherplatz gekennzeichnet. Steht in der rechten unteren Ecke akt, so handelt es sich um die derzeit aktuelle Erfassung. Durch die Verwendung von zwei Schieberegistern, läuft das Prgi nur auf der 0BA7. Realisiert man das Durchschieben der Meldetexte über Zähler, sollte es auch auf einer 0BA6 laufen. Ich hoffe es sind keine Fehler im Programm. Viel Spaß beim testen. PS.: Mir ist schon klar das der Aufwand recht hoch ist, aber eine mögliche Alternative zum Loggen ist es schon. Geht die Remanenz nach zu langer Zeit ohne Spannung mal verloren, so wird das über B043 erkannt und die Register werden zurückgesetzt. Eine Anzeige "Kaltstart" würde dann darauf hinweisen. DateianhangBSZ 21.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf